This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:导致电压源关断的奇怪行为

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195987/tps55288-strange-behavior-that-causes-voltage-source-to-shut-off

器件型号:TPS55288

你好。 我有一个使用两个 TPS55288降压/升压转换器的设计。 每个转换器为一个高达100W 的 USBC 输出供电(总输出为100W、因此这可以是一个端口、或者另一个端口、或者一个组合)。 请参阅下面的简化方框图。

到目前为止、我们已经构建了大约20个此类器件进行测试(40个 TPS55288电路)。 其中、约5个 TPS55288电路具有奇怪的行为、会导致电池电压严重振荡、甚至会跳闸电池 PCM、从而使产品断电。 在这些测试中、PMIC 没有输入电压、因此产品由电池供电。 此问题在这些电路中是100%可重现的、我可以确认这不是电池问题、因为无论使用的是电池、都会发生这种情况。  

在典型情况下、我对 TPS55288编程以输出5V 900mA。 启用输出后、我会得到以下电池电压图。

PCM 最终打开、蓄电池电压为零。 有趣的是、在我的案例中、我已经从输出上断开了所有连接。 因此、根本没有负载。 以下是 TPS55288子电路的电路设计:

我可以通过测试确认以下内容:

-不是电池特定的问题。 同一电路板上的相应 TPS55288子电路运行正常、电池电压根本不会下降。  

-从 PFM 模式切换到 FPWM 模式(将 R36更改为0欧姆)没有帮助。

-对 TPS55288进行编程、使其具有最慢的压摆率可能会对某些电路板有所帮助、但对每个电路板肯定没有帮助、也无法解决问题。  

-当 TPS55288被设定为最小电流限值时、也会发生同样的行为。

-当 TPS55288被编程为20V 输出时、也会发生同样的行为、不过公平地说、它看起来并不像那么糟糕(没有那么多正弦波)。  

我很好奇这是否可能是不稳定的迹象、如果是、如何解决它。 请告诉我是否有感兴趣的示波器截图、我将得到它们(可能是 Q8和 Q9?)。  

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您联系 E2E。 我有一些问题需要先与您联系。

    [引用 userid="450069" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195987/tps55288-strange-behavior-that-causes-voltage-source-to-shut-off ]其中、大约5个 TPS55288电路具有奇怪的行为、会导致电池电压严重振荡、甚至会使电池 PCM 跳闸、从而使产品断电。 在这些测试中、PMIC 没有输入电压、因此产品由电池供电。 此问题在这些电路中是100%可重现的、我可以确认这不是电池问题、因为无论使用的是电池、都会发生这种情况。  [/报价]

    无论使用什么电池、这意味着什么? 您是否仅使用 PMIC 为 TPS55288上电? 还是仅使用电池? 是否可以观察到异常行为? 器件是否损坏? 您能用直流电源和探头 Vin、Vout、Il 波形重复这种异常现象吗?

    我已经查看了原理图、找到了一些需要改进的地方、但不确定这些是不是原因。

    在 ISP-ISN 引脚处添加 C92 0.1uF。

    2.您能否转发布局?

    请使用输入电压、输出电压、iL 的波形进行转发?

    此致、  

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    所附范围为4个点的示波器截图:输入电压(VSYS)、输出电压(P1_VUSBPD)和电感器的两侧(P1_SW1和 P1_SW2)。 这是由电池供电的、但我已经为电池替换了台式电源(12.6V 2.5A)。

    显然、TPS55288未导通(输出电压保持低电平)。  

    有什么想法吗?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    由于存在波形、降压侧显示了异常开关。 设备已打开、但发生了错误。 您能否检查所有引脚是否均已正确焊接(无开路和不短路)、并通过在电感器端子和 PCB 焊盘之间插入导线来探测电感器电流?

    从原理图中、我没有发现任何可能导致这种情况的原因、您能否用布局文件进行回复以进行审核?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯

    感谢您的回复。 我看不到任何焊接问题。 我认为由于另一次返工可能会造成损坏、因此我将更换该器件、然后继续跟进。

    遗憾的是无法共享布局。  

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    已理解、请在替换为新器件后捕获 Vin、Vout、SW1、SW2的波形。

    是否可以显示 TPS55288器件单独布局的屏幕截图? 请与布局指南进行比较、查看是否遗漏了任何内容。TPS55288布局指南

    此致、

    布莱斯