请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 主题中讨论的其他器件: EV2400
你(们)好
对于 BQ76942进行的客户设计、他们在 对 OTP 进行编程后提供反馈、然后 MOS 上电将关断。
步骤如下:
1:对随附的 GG 文件进行编程
2: 通电
3: 使用示波器监控 DMOS、CMOS 和电池组电压的驱动波形。
4: 使用 EV2400通过命令0x0096开启 MOS
我们可以从波形中看到 急剧变化。 这是正常现象吗?
已附加 gg 文件和波形。
e2e.ti.com/.../3021.gg.csve2e.ti.com/.../8880.tek00034.tif
请帮助确认。
谢谢
星号