This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942对 OTP 进行编程后、MOS 将导通

Guru**** 2537710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196572/bq76942-bq76942-after-program-otp-the-mos-will-on-off

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: EV2400

你(们)好  

对于 BQ76942进行的客户设计、他们在 对 OTP 进行编程后提供反馈、然后 MOS 上电将关断。

步骤如下:   

1:对随附的 GG 文件进行编程

2: 通电

3: 使用示波器监控 DMOS、CMOS 和电池组电压的驱动波形。

4: 使用 EV2400通过命令0x0096开启 MOS

我们可以从波形中看到 急剧变化。 这是正常现象吗?

已附加 gg 文件和波形。

e2e.ti.com/.../3021.gg.csve2e.ti.com/.../8880.tek00034.tif

请帮助确认。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在 OTP 期间 FET 关闭是不正常的。  

    我在 gg 文件中看到  Power:Shutdown:Auto Shutdown Time  设置为1分钟。 从图中可以看到、关断大约会在1分钟左右发生。 可能会告诉他们尝试将自动关断时间设置为零、看看它是否解决了问题。

    注意:BQ76942仅允许 两个 OTP。  

    此致、
    何塞·库瑟