主题中讨论的其他器件: DRV8300
使用 UCC27201导通高侧 MOSFET 时出现问题在开始原始操作之前、我尝试验证我是否能够逐个导通任何特定的 MOSFET、 当我打开低侧 MOSFET 时、我能够打开它、但当我尝试打开任何高侧 MOSFET 时、我无法打开它、如果不打开它、我在高侧 MOSFET 的栅极上获得6V 的电压、 我认为 MOSFET 应该导通、所以我检查了漏极和源极之间的电阻、发现电阻非常高(以30千欧为单位)、所以我发现它是关断的、然后我检查了 MOSFET 源极上的电压、它也是大约6V、 现在 VGS 接近0V、因此 MOSFET 应按原样关闭。
1.如何在高侧 MOSFET 的栅极和源极上获得6V 电压。
2.为什么我不能只打开任何特定的高侧 MOSFET。