This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:电流限制和监控器

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189997/tps2124-current-limit-and-monitor

器件型号:TPS2124

您好!  

我们希望使用 TPS2124的电流限制功能。  

我有以下两个问题:

1) 1)在数据表的表中、对于所选示例、我看到以下限制:  

限制范围非常大、与每个标称值的典型值相差0.5A。  

我们想了解这种广泛范围的原因。 它与温度变化有关?  

还是由于制造过程而预期会发生变化?

我们定义的工作温度范围为0至45C。 我们是否应该期望更小的范围?

2) 2)在测试电流限制时、我们看到每个输入的有效限制电流存在轻微差异。  

例如、fir IN1限值开始以1.52A 工作、而对于 IN2、限值开始以1.43A 工作。  

您能解释一下这种差异吗?

谢谢、

莱昂纳多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    电流限制 变化是由工艺过流和温度变化引起的。 在较小的温度范围内、变化会更小;但是、这些器件的额定工作温度范围为-40°C 至125°C、我们无法保证0°C 至45°C 的温度范围。

    预计  每个电压轨的电流限制之间会有差异、但两者都将处于数据表中列出的范围内。 您的测试条件是什么?您在哪里测量电流?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    由于在2周内没有任何响应、我假设这已解决。 我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请随意创建新主题、如果仍是选项、请重新打开。

    此致、

    Kalin Burnside