您好!
我们希望使用 TPS2124的电流限制功能。
我有以下两个问题:
1) 1)在数据表的表中、对于所选示例、我看到以下限制:

限制范围非常大、与每个标称值的典型值相差0.5A。
我们想了解这种广泛范围的原因。 它与温度变化有关?
还是由于制造过程而预期会发生变化?
我们定义的工作温度范围为0至45C。 我们是否应该期望更小的范围?
2) 2)在测试电流限制时、我们看到每个输入的有效限制电流存在轻微差异。
例如、fir IN1限值开始以1.52A 工作、而对于 IN2、限值开始以1.43A 工作。
您能解释一下这种差异吗?
谢谢、
莱昂纳多。