您好!
我设计了一个包含 BQ24780S IC 的电路。 我的原理图设计与 EVM 模块几乎相同、但根据 TI 论坛、我改变了 BATFET 和 RBFET 等方面。 TI 支持者说、这些对工作有任何影响。 当我插入直流电源时、我可以通过 SMBus 与 IC 通信。 根据 EVM、我的测量值有效。 但是、当我设置 ChargerVoltage()和 ChargerCurrent 时、没有栅极驱动 PWM。 两侧、高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET。 HIISIDE MOSFET 栅极始终 为0.8V、LOSIDE MOSFET 始终为低电平(0V)。 为什么我看不到栅极驱动器 PWM? 我的充电器输出与0.8V 的 HISEIDE MOSFET 栅极信号相同。