This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:无法看到栅极驱动器 PWM#39;s-BQ24780S

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197138/bq24780s-can-not-see-gate-driver-pwm-s-bq24780s

器件型号:BQ24780S

您好!  

我设计了一个包含 BQ24780S IC 的电路。 我的原理图设计与 EVM 模块几乎相同、但根据 TI 论坛、我改变了 BATFET 和 RBFET 等方面。 TI 支持者说、这些对工作有任何影响。 当我插入直流电源时、我可以通过 SMBus 与 IC 通信。 根据 EVM、我的测量值有效。 但是、当我设置 ChargerVoltage()和 ChargerCurrent 时、没有栅极驱动 PWM。 两侧、高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET。 HIISIDE MOSFET 栅极始终 为0.8V、LOSIDE MOSFET 始终为低电平(0V)。 为什么我看不到栅极驱动器 PWM? 我的充电器输出与0.8V 的 HISEIDE MOSFET 栅极信号相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alihan、

    这是一个很大的变化、因为您省去了 BATFET 和 ACFET。 它不是 BQ24780S 的典型应用。  

    由于这不是此器件的典型应用、我建议首先测试 EVM (根据您的当前设计修改 EVM)、以确保其在您的系统中正常运行。

    在您的设计中、尝试从 CMSRC 和 ACDRV 放置一个1000k 电阻器、看看它是否起作用。 但是、无论结果如何、请在原型设计/大规模生产承诺之前、先使用经过修改的 EVM 检查性能。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我解决了这个问题、问题是没有 CMSRC 输入来启动充电。 当我 用4.7K 电阻器将 CMSRC 连接到 VIN 时、我可以看到 PWM 和 Vout。