Other Parts Discussed in Thread: LMR23615, LMR23630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23615 主题中讨论的其他器件: LMR23630
LMR23615具有不同的较长交货周期、LMR23630APDRR 可用。 我认为、在不对设计进行进一步修改的情况下、应该可以使用此器件。 我们使用具有固定400kHz 频率(RT 开路)的 LM23615。 请确认或告知我是否存在任何问题。
此致
Dirk Handzic