This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23615:更换

Guru**** 2527280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23615, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196712/lmr23615-replacement

器件型号:LMR23615
主题中讨论的其他器件: LMR23630

LMR23615具有不同的较长交货周期、LMR23630APDRR 可用。 我认为、在不对设计进行进一步修改的情况下、应该可以使用此器件。 我们使用具有固定400kHz 频率(RT 开路)的 LM23615。 请确认或告知我是否存在任何问题。

此致

Dirk Handzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    只要输入和输出规格保持在 LMR23630的规格范围内、替代项就应该正常。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    由于 LMR23615的输入和输出规格更受限制、这种情况也是如此。 我更关心输出电感和滤波器是否应保持不变?

    此致

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    只要您的输入和输出规格处于 LMR23615的范围内、功率级就应该相同。 您可以查看数据表的应用部分以了解更多信息。  

    此致、

    Richard