请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5013
如果我在轻负载<50mA 的情况下使用 LM5013、则输出具有3Vpp 的大纹波。 如果我测量 VFB、我希望它大约为1.2V、但它在打开输出 FET 之前会低至1V、请参阅下图。 如何实现这一点以及如何解决这一问题?
应用12V 输出
输入12.3 - 15V
负载15mA - 500mA

黄色表示输出电压
绿色是 FB 引脚。