This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:VFB 降至1.2V 以下

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197303/lm5013-q1-vfb-drops-below-1-2v

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5013

如果我在轻负载<50mA 的情况下使用 LM5013、则输出具有3Vpp 的大纹波。 如果我测量 VFB、我希望它大约为1.2V、但它在打开输出 FET 之前会低至1V、请参阅下图。  如何实现这一点以及如何解决这一问题?

应用12V 输出

输入12.3 - 15V

负载15mA - 500mA

黄色表示输出电压
绿色是 FB 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grad、

    看起来您看到 IC 进入睡眠模式行为。 当您在非常轻的负载下运行时、会发生这种情况、基本而言、只有在反馈引脚上的电压降至低于特定值时、IC 才会打开。  

    为了不进行轻负载开关、您可以尝试1)向输出添加虚拟负载或2)选择具有强制 PWM (FPWM)操作的不同 IC。  

    此致、

    Richard