This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:D+/D-&放大器;USB 接口

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798, BQ25792, BQ24179, BQ25723, BQ25882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192650/bq25882-d-d--usb-interface

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ25792BQ24179BQ25723

您好、电源管理团队、

我有一位客户对下面标记的设备感兴趣。

  • VIN = 5V (来自 USB3的 Vbus)
  • 2节串联电池(2S2P)
  • 2A-4A 充电  
  • I2C 接口来获得电池状态

主要问题是:

  1. 他们是否需要连接 USB DP、DN 线路才能实现此功能? 由于它们将使用 I2C 接口连接到主机处理器以获取电池状态、USB 接口提供了什么? 此产品将具有 USB3接口、用于为电池充电和从下载收集的数据、但下游器件无需查看此电池充电器。
  2. 我在我们的 e2e 论坛上读到、如果 D+/D-悬空、它将默认为500mA 时的未知充电器。 我想在返回客户之前再次检查此问题。  
  3. 我的问题是、当我使用 USB-PD 通过 USB3上的 SS 线路协商 Vbus 电流时、我不希望充电器尝试根据旧的 OTG 标准来协商 Vbus 电流。 也许其中一个充电器专门与 USB3配合使用,但我在搜索中没有看到它。

这将用于便携式超声波产品。  

此致、

雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rez、

    遗憾 的是、我认为 BQ2588x 或 BQ25790、BQ25792、BQ24179和 BQ25798不能满足客户需求。 使用8.4V 电池(16.8W)和5V 输入(假设无损耗)时的最小充电电流为2A、 这将输入电流设为3.36A。所有这些器件的最大输入电流均为3.3A。充电电流为4A 时、输出为33.6W、输入为6.72A、电压为5V (假设无损耗)。

    您的输入电压是固定的、还是可以处理更多的输入电压、比如12V? 降低电压可降低输入端的电流、并且可实现更高的可实现性。 此外、还有其他选项、例如充电控制器系列。 BQ25723就是其中一个示例。 它可支持高达16.2A 的充电电流、输入电流限制高达10A、输入工作范围为3.5V 至26V。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 抽出宝贵的时间为您讲解。 让我澄清一下它们的输入电压、我将向您回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rez、

    期待您的回应!

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mike。  

    客户正在考虑将充电电流限制在大约.7C、这将使充电电流保持在2A 限值以下、同时将输入电流限制保持在3300mA 以下。 我可以使用另一个器件、但我必须放入升压转换器、我希望尽可能减少器件数量。 考虑到这些限制、BQ25882是否看起来是一个不错的选择、或者我是否还缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rez、

    从下面的效率曲线中、如果您的客户使用低 DCR 电感器实现最高效率、我们可以估计8.4V 和2A 时的效率在最坏情况下为88%。  因此、5V*3A*0.88/8.4V = 1.57A 是最大电流的估计值。  BQ2588x 是一个不错的选择。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。 我对此表示赞赏。  

    这似乎对他们的应用很有用。

    最后一个问题是有关 USB OTG 引脚的主线程第1点。 如果使用标准 USB3 SS 信号线路来协商电力输送、它们是否需要将 DP 和 DM 引脚连接到它们的 USB3接口? 现在、它们通过零欧姆电阻器进行连接、但最好事先知道它们是否实际需要。

    感谢大家的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rez、

    在充电模式下、D+/D-引脚短接会导致充电器将其输入电流设置为最高设置(3.0A)或 ILIM 引脚电阻器设置值中较低的值。  D+/D-引脚可连接至传统 USB 输入源(而非 Type C)、除非受到 ILIM 引脚电阻器的限制、否则充电器将自动设置输入电流限制寄存器。  在 OTG 模式下、充电器不使用 D+/D-引脚。

    此致、
    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。 感谢您的宝贵时间和支持。