Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798, BQ24179, BQ25723, BQ25882
主题中讨论的其他器件:BQ25798、 BQ25792、 BQ24179、 BQ25723、
您好、电源管理团队、
我有一位客户对下面标记的设备感兴趣。
- VIN = 5V (来自 USB3的 Vbus)
- 2节串联电池(2S2P)
- 2A-4A 充电
- I2C 接口来获得电池状态
主要问题是:
- 他们是否需要连接 USB DP、DN 线路才能实现此功能? 由于它们将使用 I2C 接口连接到主机处理器以获取电池状态、USB 接口提供了什么? 此产品将具有 USB3接口、用于为电池充电和从下载收集的数据、但下游器件无需查看此电池充电器。
- 我在我们的 e2e 论坛上读到、如果 D+/D-悬空、它将默认为500mA 时的未知充电器。 我想在返回客户之前再次检查此问题。
-
我的问题是、当我使用 USB-PD 通过 USB3上的 SS 线路协商 Vbus 电流时、我不希望充电器尝试根据旧的 OTG 标准来协商 Vbus 电流。 也许其中一个充电器专门与 USB3配合使用,但我在搜索中没有看到它。
这将用于便携式超声波产品。
此致、
雷兹