This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:问题

Guru**** 2528100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197234/bq25790-questions

器件型号:BQ25790

大家好、

请回答以下问题吗?

1.在电池电压为8.0~8.2V (2节电池)期间,开关频率瞬变范围为1.5MHz 至750kHz。 在这种瞬变过程中、客户能否减少纹波?

2.当/CE 为 H 时、VBUS 电流是多少? (=无开关时的静态电流)

3.客户无法看到与数据表第121页图109相同的行为。 期望是什么? 测量点是 SYS 引脚、SYS 引脚连接到电子负载、 BAT 引脚连接到2节电池。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    关于1、当 VBUS 接近 VBAT 时、转换器进入降压/升压模式。  根据 VBUS >或< VBAT、转换器会在短时间内首先将 Fsw 降至1/2的降压(升压) FET。 然后、升压(降压) FET 也开始在1/2的 FSW 下进行开关。  因此、降压和升压 FET 最终会交错、以实现等效的全 Fsw。  遗憾的是、当 VBUS ~= VBAT 时、该降压/升压操作无法更改。

    关于2、PFM 打开且 VBAT=8V、VBUS=15V、IQ~=5mA 且 VBUS=~7mA。

    关于3、禁用充电、禁用 PFM 并将输入电流限制设置为足以提供所需输出功率的高电平、客户的瞬态应与以下相同:

    此致、

    Jeff