请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 大家好、
请回答以下问题吗?
1.在电池电压为8.0~8.2V (2节电池)期间,开关频率瞬变范围为1.5MHz 至750kHz。 在这种瞬变过程中、客户能否减少纹波?
2.当/CE 为 H 时、VBUS 电流是多少? (=无开关时的静态电流)
3.客户无法看到与数据表第121页图109相同的行为。 期望是什么? 测量点是 SYS 引脚、SYS 引脚连接到电子负载、 BAT 引脚连接到2节电池。
此致、
Hayashi