This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:用于超级电容器监控的 BQ76952

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76940, BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197445/bq76952-bq76952-for-supercap-monitoring

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ79616-Q1BQ79616

您好!

我想测量14芯串联超级电容器堆栈上的电池电压。 TI 的超级电容器专用器件似乎不支持超过8节电池、因此我考虑使用 BQ76952。 我不需要它来控制充电、平衡或保护、只需监控电池电压并向 MCU 提供 UVLO/OVLO 警报。 还查看 了 bq76940、但它的 UVLO/OVLO 检测阈值不适用于超级电容器电池。

无论怎样、我对 BQ76952在此 应用中的使用有一些疑问:

有时电池组电压将接近于零、但我仍然希望 为 BQ76952供电并与 MCU 通信。 因此 、BQ76952不应由电池组本身供电、而应由电路板上的另一个直流电源供电。 是否有适合此类应用的参考设计?

2.电池组中的所有电池都可以实现哪种转换速度? 数据表中的第10.1.1节提到了一个可转换所有16节电池电压的"环路"、但随后说"在三个过程中"
一整套测量已完成"。 为什么选择三个环路?

理想情况下、我希望这些采样的时序与系统中的其他事件同步(主要用于自检)。 是否可以手动触发循环?

4. TI 是否提供任何其他电池组电压测量选项? 可能与  Maxim/Analog 的 MAX14921类似?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    BAT 引脚可以单独供电。 没有针对这一点的参考设计、但它应直接从不同的电源为 BAT 供电。

    2.电池电压在63ms 环路上测量。 此技术文章 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/improving-voltage-measurement-accuracy-in-battery-monitoring-systems 中对此进行了最佳描述、需要三个环路来完成其他测量和热敏电阻读数。

    3、同步电压和电流测量-这些可在 DAStatus 寄存器中找到、并在 BQ76952 TRM 中进行介绍。 但是、无法将测量值与外部触发器同步。 当测量环路完成时、您可以使用器件的警报引脚向系统发出信号。

    4.对于与您提到的产品更相似的器件、您可能需要查看 BQ79616-Q1。 我认为您不需要这种类型的器件来满足所述的应用需求。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的快速回复、我的回复如下:

    1.听起来不错。 为了澄清、我必须确保提供的 Regin 为5.5V、因此 BAT 也需要至少为5.5V? 我不打算使用 REG1或 REG2。 是否需要注意任何其他偏置电压限制? 我不打算使用 OTP 或电荷泵。

    2.我认为我理解了。  底线是每个环路都会更新电池电压(63ms、取决于其他配置)。 其他一些测量可能需要多达三个循环才能更新、但这对我来说很好。

    好的、如果电池电压每63ms 更新一次、那么同步可能并不重要。

    4.  BQ79616 也看起来像一个候选器件(尽管它与我提到的 maxim 器件有很大不同)。 更快的电池测量。 通信接口看起来更复杂... 但我们将更详细地了解这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1。是的、 BAT 引脚上的电压为5.5V 、这符合 BAT 引脚的最小建议电压。 如果不需要 Regin (如果您不使用 REG1或 REG2、则不需要 Regin)、则可以将 Regin 连接到 VSS。  

    此致、

    Matt