主题中讨论的其他器件: BQ76940、 BQ79616-Q1、 BQ79616
您好!
我想测量14芯串联超级电容器堆栈上的电池电压。 TI 的超级电容器专用器件似乎不支持超过8节电池、因此我考虑使用 BQ76952。 我不需要它来控制充电、平衡或保护、只需监控电池电压并向 MCU 提供 UVLO/OVLO 警报。 还查看 了 bq76940、但它的 UVLO/OVLO 检测阈值不适用于超级电容器电池。
无论怎样、我对 BQ76952在此 应用中的使用有一些疑问:
有时电池组电压将接近于零、但我仍然希望 为 BQ76952供电并与 MCU 通信。 因此 、BQ76952不应由电池组本身供电、而应由电路板上的另一个直流电源供电。 是否有适合此类应用的参考设计?
2.电池组中的所有电池都可以实现哪种转换速度? 数据表中的第10.1.1节提到了一个可转换所有16节电池电压的"环路"、但随后说"在三个过程中"
一整套测量已完成"。 为什么选择三个环路?
理想情况下、我希望这些采样的时序与系统中的其他事件同步(主要用于自检)。 是否可以手动触发循环?
4. TI 是否提供任何其他电池组电压测量选项? 可能与 Maxim/Analog 的 MAX14921类似?
谢谢、
Mike