This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:结热测试

Guru**** 2528940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197704/tps7b69-q1-junction-thermal-test

器件型号:TPS7B69-Q1

您好、专家、

非常感谢您的热情帮助。

我们都认为 konw 热性能是 LDO 的一个非常重要的参数。

下面是我提出的有关实际测试的2个问题。

1.我们应该使用靠近的热电偶来测试芯片引脚还是顶部来捕获 TA?

RθJA ψJT 我们需要测试顶部(引脚)的温度、Wha 是引脚(顶部)上的温度与 Δ C/B/C、Δ C/B 之间的关系?

非常感谢您的友好帮助!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    1要测量 TA (周围芯片的环境温度)、您需要将热电偶放置在器件附近、但不会以任何方式与外壳、电路板或器件接触测量的是器件周围的空气温度。 将热电偶放置在远离 LDO 的5-25mm 位置即可测量数量。

    2测量外壳顶部是  RθJC 和 ψJT 参数所对应的。 这两个参数均由结至外壳顶部的热阻和热阻抗特性参数定义。

    2B 如果您谈论的是器件上实际引脚的温度、则这些数量之间没有关系、相反、您应该将热电偶放置在器件附近5mm 的 PCB 上、并针对 B 或电路板参数使用

    此致、

    John