This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060无法按预期工作

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197798/lm5060-lm5060-cannot-work-as-expected

器件型号:LM5060

我设计了一款汽车用器件、并将 LM5060用作高侧保护芯片。

但在设计阶段、我发现有些奇怪的惊人。

  1. 芯片的输出将由0V 至27V 输入电压的压摆率决定。
  2. 但是、当输入电压降至13V 左右时、输入电压的压摆率不会产生任何影响。

以下是我的一些测试步骤:

  1. 我首先将电源工作台的输出电压设置为27、然后完全关闭电源工作台。
  2. 将电源工作台的输出端口连接到 LM5060的输入。
  3. 打开电源工作台。  
  4. 由于电源工作台的输出达到27V 需要大约350ms、因此我将看到 LM5060的输出可以正常生成。

  5. 然后、我将电源工作台的输出 保持在27V 输出的开启状态。
  6. 然后断开电源工作台输出与 LM5060输入之间的电缆。 等待几分钟、让 lm5060完全由电容器放电。
  7. 然后、我插入连接器、以便27V 电压应用于 LM5060时钟。
  8. 在这种情况下、我无法获取 LM5060生成输出电压。

  9. 但是、对13v 执行相同的两项测试是正常的。 它将生成 lm5060的输出电压。

如果有人能帮助我找出我的设计有什么问题、我会很感激。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    欢迎使用 E2E!

    在第一种情况下、当 Vin 超过 UVLO 阈值时、器件会打开栅极。 之后、Vout 跟随 Vin。 这是例外情况。

    对于其他两种情况、您能否在单个示波器屏幕截图中包含 VIN、VOUT、GATE 和计时器电压、并与我们分享以了解详情  

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rakesh

    感谢您的重播。

    这里有两张图片、其中显示了所有 VIN VOUT 门和计时器、让我感觉如果电压为27V、栅极电压不能达到高于 VIN 的水平? 而当输入电压仅为12v 时、栅极电压高于 VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    负载是多少? 计时器针对过载事件启动

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rakesh

    我想问题是由连接到此芯片输出引脚的两个大100uF 电容器引起的(我之前的原理图显示两个100uF 电容器)。

    在我将其删除后、事情变得正常。 但是、我不太理解为什么这么说、因为在为这两个电容器加电后、充电电流肯定不会很高以触发过流故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道输入电压是否降至20V 左右、那么这对于我当前的硬件配置来说是正常的。 非常奇怪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 一旦加电、浪涌电流不应导致过流故障。 您能否探测电流并检查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rakesh

    如果问题是浪涌、您知道如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试限制来自电源工作台的电流、但我没有发现任何高于0.5A 的浪涌、因此我真的很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请在栅极上添加电容器以限制浪涌电流(请参阅 图26 C3电容器会减慢栅极斜坡速率)

    您能否探测电流并共享测试波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rakesh

    是的、在我添加电容器后、问题得到解决。 我将为它执行更多测试。

    我发现很难探测电流、但我确实发现 VIN 的峰值电流可以达到2A (我通过查看电源工作台的过流 LED 立即打开和关闭来解决此问题)。 这是正常的吗?   

    然后再添加它。 LED 不会闪烁。 这当然是因为输出还不起作用。

    我将电源工作台置于恒定电流模式并调节峰值电流、直到我将连接器插入我的硬件、我发现大约2A 时、它不会闪烁。 但如果任何低于 2A 的值、它都会闪烁。 因此、我猜我添加电容器后的峰值电流为2A。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、栅极引脚上的电容器将有助于限制浪涌。 使用电流探头捕获电流将确认这一点

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rakesh

    我将尝试弄清楚如何探测电流、而在我关闭该线程之前、  

    只是想从您那里获得一些关于我应该在哪里添加电容器的反馈。  

    如果我向 LM5060的栅极引脚或 MOSFET 的栅极引脚添加电容、您可以看到它们之间有电阻器(R38)。

    我的测试显示这两个都可以。 但是、根据电容所在的位置、该值可能会稍有不同。 我想这是因为电阻器会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将电容器放置在 MOSFET 的栅极

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rakesh

    谢谢、这也是我计划添加的内容。