Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28950
您好、专家团队
我们的客户正在使用电压模式 UCC28951开发5kW 直流/直流转换器、但我们遇到了一些棘手的问题、如下所示:
黄色-outa、绿色-outb、蓝色-C、红色-outd



我们发现脉冲宽度不同、图1中的黄色-outa 脉冲宽度为5.7us、但图3中的绿色-outb 比 outa 短。
红色 OUTD 也短于5.7us。 该不匹配将持续几个周期。
此问题很容易被发现、并且在轻负载和重负载条件下会发生。 从我们的角度来看、至少 A-B 是固定的50-50占空比、但在本例中、每个 OUT 通道的脉冲宽度不同。
有什么见解吗? 谢谢!