This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:OUT-B-C-D 上具有不同的脉冲宽度

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196681/ucc28951-different-pulse-width-on-outa-b-c-d

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好、专家团队

我们的客户正在使用电压模式 UCC28951开发5kW 直流/直流转换器、但我们遇到了一些棘手的问题、如下所示:

黄色-outa、绿色-outb、蓝色-C、红色-outd

我们发现脉冲宽度不同、图1中的黄色-outa 脉冲宽度为5.7us、但图3中的绿色-outb 比 outa 短。

红色 OUTD 也短于5.7us。 该不匹配将持续几个周期。

此问题很容易被发现、并且在轻负载和重负载条件下会发生。 从我们的角度来看、至少 A-B 是固定的50-50占空比、但在本例中、每个 OUT 通道的脉冲宽度不同。

有什么见解吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问、正在审核中、我将很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950和 UCC28951都在特定条件下遇到这种情况。  以下链接回顾并详细讨论了此问题。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/224390/strange-h-bridge-driver-signal-for-ucc28950

    如果此信息有助于解决您的问题。  如果这解决了您的问题、请在主题结束时点击 Resolved。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    这与我的案例不同、请帮助查看我的范围并帮助分析根本原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我再回顾一下这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28951的输出 A 和 B 彼此相差180度、并与主时钟同步。  输出 C 和 D 进行相移以控制转换器占空比。  使用电压放大器控制相移。

    如果转换器突然要求0占空比。  OUT C 和 D 将立即相移180°以获得所需占空比。  这将使 C 和 D 占空比看起来两倍长、而实际上并不是两倍。  输出只是相移。  我相信这就是您观察到的行为。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    谢谢您的回复、是的、我知道这个问题 但我们这里的情况与此不同、我们注意到 OUTA 和 OUTB 的脉冲宽度不同。 我们发现、当 UCC28951从突发模式进入正常模式时、会出现这种情况、并且开关频率会与设置频率略有不同。 UCC28951是否正常? 我们认为、当我们设置 RT 电阻器时、开关频率应该是固定的。  

    期待您的深入了解、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT A、OUT B、OUT C 和 OUT D 的测量导通时间是多少?

    此致、