This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18535KTT:关于 SOA 判断

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197519/csd18535ktt-about-soa-judgment

器件型号:CSD18535KTT
主题中讨论的其他器件:LM5069

您好!

我在下面的主题中询问了 SOA 决策。
我还有一个来自客户的问题。
附件中的上部波形是我之前询问过的波形。
下波形显示在上波形之后的160ms 内有5A 电流流动。
(问题)
是否应将上波形和下波形判断为一个脉冲?
还是应单独确定?

此致、

e2e.ti.com/.../csd18535ktt-concept-of-single-pulse-in-soa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加信息。
    必须在85°C 时降低温度
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、您好!

    再次感谢您关注 TI FET。 根据波形、我将把它们视为两个单独的事件:短路和较长的脉冲。 TI 认为任何脉宽≥100ms 为直流电。 如果我们在24V 下使用100ms SOA 曲线、则最大电流约为6.1A、大于5A。 我们可以估算从24V/5A 脉冲得出的结温上升:ΔTj = Vds x id x Rθjc = 24V x 5A x 0.5°C/W = 60°C 且 Tj = 85°C + 60°C = 145°C < 175°C (Tjmax)。 从散热角度来看、这应该是可以的。 我担心 SOA 方面没有太大的裕度。 客户是否填写了 LM5069设计电子表格? 它应指示 SOA 是否在限制范围内。 如果您愿意、我可以将此主题重新分配给热插拔应用程序团队、以供其审核。 请告诉我。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    一位客户联系我、LM5069-1功率限制似乎无法正常工作、因此我将在另一个主题中询问 LM5069-1。
    此致、