This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:输入电压范围、3.3V 输出。

Guru**** 2531130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198276/tps54302-input-voltage-range-with-3-3v-output

器件型号:TPS54302

VIN 和 VOUT 之间的最小差是多少? 我注意到 TPS54302评估模块的输出为5V、输入范围为8V-28V。 想知道 VIN 和 VOUT 之间的3V 差异的标准是什么。

我正在使用此组件进行设计、以用于 USBC 电力输送应用。 它将为 PD 控制器提供3.3V 电压、因此连接时 VIN 将为5V。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    tps54302不能支持100%的实际占空比,一旦触发 BST UV,它将强制 Ls 导通为 BST 电容充电。

    您可以使用 TPS54302参考低于100%占空比支持测试数据。

     TPS54302

    IO=0A

    IO=0.5A

    IO=1A

    IO=1.5A

    IO=2A

    直流输入(V)

    5.13.

    5.13.

    5.22.

    5.26.

    5.36.

    直流输出(V)

    5.05

    5.04

    5.05

    5.05

    5.05

    直流压降(V)

    0.08

    0.09.

    0.17.

    0.21.

    0.31.

    对于5V-3.3Vo、此处不应存在风险。

    BRS、

    是的