请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54302 VIN 和 VOUT 之间的最小差是多少? 我注意到 TPS54302评估模块的输出为5V、输入范围为8V-28V。 想知道 VIN 和 VOUT 之间的3V 差异的标准是什么。
我正在使用此组件进行设计、以用于 USBC 电力输送应用。 它将为 PD 控制器提供3.3V 电压、因此连接时 VIN 将为5V。谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jose、
tps54302不能支持100%的实际占空比,一旦触发 BST UV,它将强制 Ls 导通为 BST 电容充电。
您可以使用 TPS54302参考低于100%占空比支持测试数据。
TPS54302 |
IO=0A |
IO=0.5A |
IO=1A |
IO=1.5A |
IO=2A |
直流输入(V) |
5.13. |
5.13. |
5.22. |
5.26. |
5.36. |
直流输出(V) |
5.05 |
5.04 |
5.05 |
5.05 |
5.05 |
直流压降(V) |
0.08 |
0.09. |
0.17. |
0.21. |
0.31. |
对于5V-3.3Vo、此处不应存在风险。
BRS、
是的