This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26620-23EVM:超级电容器充电器设计

Guru**** 2554910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191621/tps26620-23evm-supercapacitor-charger-design

器件型号:TPS26620-23EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25947

大家好。
我正在使用基于 tps26620的设计、用于使用超级电容器的备用电源。
该设计是通过设计计算器工具完成的、原理图和设置值为:

电路无法正常工作、电子保险丝会中间锁住并启用。 根据数据表、此行为是由过载或热关断引起的。  
在计算工具中、我可以看到可能的误差:

 当 Cout 值应为10F 时、Cout 值设置为10uF;当我尝试更改单位时、它无法更改、因此我尝试使用等效值(10000000)。 在原始条件下、系统在启动时间内不会出现功率耗散问题。

 

但是、当我更改 Cout 值时、系统会出现功率耗散问题。  在计算器发生一些变化后、我得到了一个具有以下值的稳定系统:COUT 2000000uF 和 Cdvdt 100uF。 (其他参数相同。)

当我用新闻值探测电路时、电子保险丝不会闭锁、但电子保险丝中的 FLT 引脚长时间处于低电平状态。 这个时间(tdvdt)对于电熔丝来说太长、无法获得额定电压、但它足以为超级电容器充电、 然后、我必须关闭电子保险丝以防止超级电容器中出现过压、因此电子保险丝永远不会获得额定电压、并且 FLT 引脚将始终处于低电平状态。

另一方面、原始设计中的浪涌电流约为10A、最终设计中的浪涌电流约为1A。  

然后、我有以下问题:

在计算器工具中将 Cout 的值从10uF 更改为10000000uF (对于我的设计来说是实际值- 10F 超级电容器)是否正确? 还是器件(tps26620)不允许管理大电容?

根据计算器工具中的不同变化、我可以管理2F 的最大负载电容(不带热关断功能)、并且最大 Cdvdt 始终为100uF (对于大于2F 的值)、这是正确的吗? 为什么?

由于 tps26620 (0.8A)的电流限制、我认为它不是实现此控制的最佳器件、是吗?  

我能否使用 TPS26620改进设计以处理10F 负载电容、或者是否需要更改 EFUSE 模型?

感谢您的关注。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我将在2天内回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我的问题:

    1. 您是否可以在您工作过的此处附上设计计算器?

    2.您想将超级电容器充电至2.5V 吗?

    3.充电电流是否有限制?

    4.电容充电时间是否有限制?

    回答您的问题:

    然后、我有以下问题:

    在计算器工具中将 Cout 的值从10uF 更改为10000000uF (对于我的设计来说是实际值- 10F 超级电容器)是否正确? 还是器件(tps26620)不允许管理大电容? 您可以将任何值放入计算器中。 但是、由于高功率耗散导致热关断、因此对超级电容器进行实际充电将成为一个问题。 我们必须继续增大 dVdT 电容以降低浪涌电流、以便成功启动。 但是、我们无法继续增大 dVdt 电容、因为超出特定 dVdt 电容可能不会对功率耗散降低产生巨大影响。

    根据计算器工具中的不同变化、我可以管理2F 的最大负载电容(不带热关断功能)、并且最大 Cdvdt 始终为100uF (对于大于2F 的值)、这是正确的吗? 为什么?  您需要查看 calc。

    由于 tps26620 (0.8A)的电流限制、我认为它不是实现此控制的最佳器件、是吗? 是的。 可以有更好的选择。  

    我能否使用 TPS26620改进设计以处理10F 负载电容、或者是否需要更改 EFUSE 模型。 您可以尝试保持 dVdT 引脚断开。 这样、器件将以电流限制启动。 您可以将电流限制保持在尽可能低的水平。 这样、我们就可以在不增加 dVdt 电容的情况下降低浪涌电流。  

    有用的应用手册: www.ti.com/.../slva920

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    关于您的问题:
    1.指向设计计算器的链接。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc735


    2.是的、如果我保证2.5V 电压、器件可在高达85ºC μ A 的电流(要求)下工作。
    0.55A
    4、不、但越快越好。
    感谢您提供应用手册。
    我将尝试保持 dVdT 引脚断开、并让您知道情况如何。
    非常感谢、
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您是否能够在 dVdT 引脚断开的情况下进行测试?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    是的、我是这样、但结果与我在原始设计(Cdvdt 10nF)中得到的结果相同、我是说、电子保险丝锁存器关闭、超级电容器不充电。
    另一方面、我在 Cdvdt = 100uF (最大值)和5F 超级电容器的情况下测试了电路。 在这些条件下、超级电容器充电、但 FLT 引脚始终为低电平(故障条件或启动期间、与2F 超级电容器相同)。 但我注意到:

    我能够改变 FLT 状态的唯一方法是将超级电容器"过充"至5V (用于 efuse 的标称 voltaje)。
    然后、efuse 必须达到阈值 voltaje、以便 FLT 获得低电平状态。 在我的例子中、efuse 额定值为5V、超级电容器为3V、那么有一些方法可以解决这个问题:  我需要电子保险丝和超级电容器之间的电路来限制超级电容器中的电压、使用和电子保险丝以3V 额定电压或使用5V 额定电压的超级电容器。
    我将尝试其中的一些替代方案、稍后再告诉您。
    如果您想了解其他内容、请告诉我。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您可以通过电阻分压器将输出电压连接到 OVLO 引脚。 这样、当 VOUT 超过3V 时、电子保险丝将关闭、并且晚餐充电量不会超过3V。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    很抱歉、我不理解。
    什么是引脚 OVLO? 原理图中的引脚 OVP 是指什么?
    该电路会是什么样的?
    另一方面、在设计计算器工具中、我无法在引脚 UVLO 和 OVP 上施加低于4.2V 的电压、因为 TPS26620的最小工作电压为4.2V。
    此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    您必须使用另一个 UVP 较低的器件。 请查看 TPS25947器件。 对于此器件、您必须使用2.7V 的最小输入电压。

    您可以像这样使用:

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    感谢您的建议、我将尝试探测电子保险丝输出和超级电容器之间的电路、以便在我获取新器件的同时管理电压差。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    谢谢。 如果有新的更新、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel