This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952测试模式和 REG1输出

Guru**** 2457310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196749/bq76952-bq76952-test-mode-and-reg1-output

器件型号:BQ76952

你(们)好 我们使用的是 BQ76952产品。

我们使用 测试模式来控制 FET。

问题在于、当 REG1输出电压设置为5V 时、FET 不受控制、因此它始终处于关闭状态。

如果 REG1输出电压设置为其他值(例如、 3.3V 或1.8V)、则可以正常控制 FET。

此外、无论 REG2被设定为哪个值、FET 控制中都没有问题。

在使用测试模式时、是否存在 REG1无法在5V 电压下使用的任何情况?

如果未使用测试模式、即使 REG1设置为5V、也可以正常控制 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使 REG1输出设置为5V、也可以控制 FET。  是否将  Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN] 位设置为零?

    对于5V REG1稳压器、设置:配置:REG12配置设置为0x0F。 REG1引脚在万用表中的读数为5.22V。

    我测试了所有 FET (CHG、DSG、PCHG、PDSG)、它们都工作正常。

    您使用的是定制板还是 EVM 板?

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose Coso

    我目前正在使用定制板。

    作为您的指南、目前已设置好所有内容。

    然而、当将 REG1的输出电压设置为5V 时、FET 仍然不受控制。

    如果 REG1设置为3.3V 或1.8V、则 FET 控制工作正常、但奇怪的是、如果仅设置5V、FET 不受控制。

    此外、我可以检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose Coso

    还有其他已确认的信息。

    我们使用 CFETOFF、DFETOFF 函数  

    设置:配置:CFETOFF 引脚配置= 0x06

    设置:配置:DFETOFF 引脚配置= 0x46

     如果 CFETOFF 和 DFETOFF 被禁用、则可通过 REG1输出5V 实现 FET 控制。

    设置:配置:CFETOFF 引脚配置= 0x00

    设置:配置:DFETOFF 引脚配置= 0x40

    问题1. 在使用 CFETOFF 和 DFETOFF 时、是否无法使用 REG1输出电压5V?

    问题2.  CFETOFF 和 DFETOFF 设置是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宋

    Settings:Configuration:CFETOFF/DFETOFF 引脚配置 寄存  器不用于在测试模式下切换 FET。  

    要检查 FET 测试模式、请执行以下操作。

    1-确保  Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN] 设置为零。

    2-将 Settings:Configuration:REG12 Config  寄存器设置为0x0F、 将 Settings:Configuration:REG0 Config  寄存器设置为0x01

    3-发送0x001F CHGTEST()子命令以切换 CHG FET。 使用万用表 CHG 引脚读取或读取 FET 状态寄存器。

    4-发送0x0020 DSGTEST()子命令以切换 DSG FET。

    5-发送0x001E PCHGTEST()子命令以切换预 CHG FET。

    6- 发送0x001C PDSGTEST()子命令以切换前置 DSG FET。

    所有 FET 都应打开和关闭。 如果没有、请分享您的原理图 、以便我们进一步检查。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 何塞·库瑟

    即使我根据您的指南进行设置、它仍然不起作用。

    我将向您发送我们的原理图。 请检查我们是否需要审查任何内容。

    此外、ALER 引脚可通过外部 LDO 进行上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,宋

     从原理图中可以看出、DFETOFF 和 CFETOFF 未连接到 MCU。 因此、请禁用 CFETOFF 和 DFETOFF。

    DFETOFF 应配置为热敏电阻。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso

    所示的原理图为版本1、版本2将使用 CFETOFF 和 DFETOFF 函数、因此它会提前反映在代码中。

    CFETOFF、DFETOFF 핀이 浮动 되어있는 상태에서 아래와 같이 설정해서 문제가 발생한것인가요 Ω?

    设置:配置:CFETOFF 引脚配置= 0x06

    设置:配置:DFETOFF 引脚配置= 0x46