你(们)好 我们使用的是 BQ76952产品。
我们使用 测试模式来控制 FET。

问题在于、当 REG1输出电压设置为5V 时、FET 不受控制、因此它始终处于关闭状态。
如果 REG1输出电压设置为其他值(例如、 3.3V 或1.8V)、则可以正常控制 FET。
此外、无论 REG2被设定为哪个值、FET 控制中都没有问题。
在使用测试模式时、是否存在 REG1无法在5V 电压下使用的任何情况?
如果未使用测试模式、即使 REG1设置为5V、也可以正常控制 FET。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 我们使用的是 BQ76952产品。
我们使用 测试模式来控制 FET。

问题在于、当 REG1输出电压设置为5V 时、FET 不受控制、因此它始终处于关闭状态。
如果 REG1输出电压设置为其他值(例如、 3.3V 或1.8V)、则可以正常控制 FET。
此外、无论 REG2被设定为哪个值、FET 控制中都没有问题。
在使用测试模式时、是否存在 REG1无法在5V 电压下使用的任何情况?
如果未使用测试模式、即使 REG1设置为5V、也可以正常控制 FET。
您好!
即使 REG1输出设置为5V、也可以控制 FET。 是否将 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN] 位设置为零?
对于5V REG1稳压器、设置:配置:REG12配置设置为0x0F。 REG1引脚在万用表中的读数为5.22V。
我测试了所有 FET (CHG、DSG、PCHG、PDSG)、它们都工作正常。
您使用的是定制板还是 EVM 板?
此致、
何塞·库瑟
你好 Jose Coso
还有其他已确认的信息。
我们使用 CFETOFF、DFETOFF 函数
设置:配置:CFETOFF 引脚配置= 0x06
设置:配置:DFETOFF 引脚配置= 0x46
如果 CFETOFF 和 DFETOFF 被禁用、则可通过 REG1输出5V 实现 FET 控制。
设置:配置:CFETOFF 引脚配置= 0x00
设置:配置:DFETOFF 引脚配置= 0x40
问题1. 在使用 CFETOFF 和 DFETOFF 时、是否无法使用 REG1输出电压5V?
问题2. CFETOFF 和 DFETOFF 设置是否有问题?
您好,宋
Settings:Configuration:CFETOFF/DFETOFF 引脚配置 寄存 器不用于在测试模式下切换 FET。
要检查 FET 测试模式、请执行以下操作。
1-确保 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN]位 设置为零。
2-将 Settings:Configuration:REG12 Config 寄存器设置为0x0F、 将 Settings:Configuration:REG0 Config 寄存器设置为0x01
3-发送0x001F CHGTEST()子命令以切换 CHG FET。 使用万用表 CHG 引脚读取或读取 FET 状态寄存器。
4-发送0x0020 DSGTEST()子命令以切换 DSG FET。
5-发送0x001E PCHGTEST()子命令以切换预 CHG FET。
6- 发送0x001C PDSGTEST()子命令以切换前置 DSG FET。
所有 FET 都应打开和关闭。 如果没有、请分享您的原理图 、以便我们进一步检查。
此致、
何塞·库瑟