This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压控制器建议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1, LM61460-Q1, LM61460, LMQ66430, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198726/buck-controller-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMQ66430-Q1LM61460-Q1LM61460LMQ66430TPS552892

您好!尊敬的:

我们的客户希望找到电源。

对于两个独立(相同)的降压控制器(一个用于+12V 至+10V、一个用于+12V 至-12V)、输出电流可达到3A、整流器内置。

是否有这样的模型推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于+12V 至+10V 应用、您可能对近期发布的转换器(集成 FET) LMQ66430-Q1 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmq66430-q1.pdf 感兴趣

    对于+12V 至-12V 应用、您需要将具有较高额定电流的降压转换器转换为 IBB (反相降压升压)拓扑。 您可能有兴趣使用 LM61460-Q1并按照本 应用手册 将其转换为 IBB。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我犯了个错误。 客户能否使用两个 LM61460、一个输出正10V 和另一个输出10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保客户可以使用两个 LM61460、一个用于生成正输出、另一个用于生成负输出。  

    我推荐使用 LMQ66430、因为它满足3A 的最大输出电流额定值。 如果客户可以为3A 应用选择6A 器件、则 LM61460是有效的选择。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中没有输出负压的相关方框图和说明。

    除了刚才提到的应用手册,是否有针对特定设计的其他参考材料?

    如果客户再次有类似的需求、我可以快速找到哪种产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何开关降压稳压器都可以在 IBB/负输出电压轨应用中进行配置。  

    我将从降压/升压和反相稳压器开始、并检查是否有任何器件符合客户要求。  

    否则、将坚持使用降压稳压器来生成负输出电压轨。  

    我之前提到的应用手册中也详细介绍了此转换。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 TPS552892是否也可以输出正负10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍需要将其配置为负10V 输出、因为 TPS552892仍是正输出电压轨。

    在这种情况下、为什么不只是使用 LM61460器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM61460 为 PWM 和 PFM 模式。 是否有符合要求的芯片、以及它是否是 FPWM 模式材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM61460有两种不同的模式型号(AAS 和 AFS)、有关更多详细信息、请参阅以下器件表: