Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1, LM61460-Q1, LM61460, LMQ66430, TPS552892
您好!尊敬的:
我们的客户希望找到电源。
对于两个独立(相同)的降压控制器(一个用于+12V 至+10V、一个用于+12V 至-12V)、输出电流可达到3A、整流器内置。
是否有这样的模型推荐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1, LM61460-Q1, LM61460, LMQ66430, TPS552892
您好!尊敬的:
我们的客户希望找到电源。
对于两个独立(相同)的降压控制器(一个用于+12V 至+10V、一个用于+12V 至-12V)、输出电流可达到3A、整流器内置。
是否有这样的模型推荐
您好!
对于+12V 至+10V 应用、您可能对近期发布的转换器(集成 FET) LMQ66430-Q1 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmq66430-q1.pdf 感兴趣。
对于+12V 至-12V 应用、您需要将具有较高额定电流的降压转换器转换为 IBB (反相降压升压)拓扑。 您可能有兴趣使用 LM61460-Q1并按照本 应用手册 将其转换为 IBB。
此致、
Jimmy