主题中讨论的其他器件:TPS62442
您好、先生、
我使用双路降压转换器 IC LM26420YMH/NOPB 从5VDC 输入获取3.3V 和1.2V 直流电。
3.3V 和1.2VDC 输出看起来不健康、
最初,输出 在1.2V 和3.3VDC 输出上随机变化,但在3.3VDC 上,输出稳定在3.4VDC,但在1.2VDC 上 ,输出在 1.28VDC 至4.6VDC 之间持续变化 。
您能告诉我吗?原因是什么?
此 IC 是否需要获得稳定输出所需的最小负载?
请更正原理图或组件选择中的任何错误。

期待您的回复。
此致
Murthy