This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:双路降压转换器 IC LM26420YMH/NOPB、可从5VDC 输入获取3.3V 和1.2V 直流电压

Guru**** 2506505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198288/lm26420-dual-buck-converter-ic-lm26420ymh-nopb-to-get-3-3v-and-1-2v-dc-from-5vdc-input

器件型号:LM26420
主题中讨论的其他器件:TPS62442

您好、先生、

我使用双路降压转换器 IC LM26420YMH/NOPB 从5VDC 输入获取3.3V 和1.2V 直流电。

3.3V 和1.2VDC 输出看起来不健康、

最初,输出 在1.2V 和3.3VDC 输出上随机变化,但在3.3VDC 上,输出稳定在3.4VDC,但在1.2VDC 上  ,输出 1.28VDC 至4.6VDC 之间持续变化 。

您能告诉我吗?原因是什么?

此 IC 是否需要获得稳定输出所需的最小负载?
请更正原理图或组件选择中的任何错误。

期待您的回复。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murthy、

    我将查看原理图并在明天回来。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murthy、

    -大多数原理图看起来都很好。

    但是、Vinc 上所需的额外滤波不清楚。 您对此引脚是否有任何滤波器?  

    其次、我找不到任何输入电容器。  

    -您无需任何最小负载即可获得稳定的输出。  

    -当器件行为异常时、您能否共享示波器图? 请包括两个电源轨的 Vin、Vout、SW、FB 引脚波形。

    -每个电压轨的负载是多少?

    您可以共享布局吗?

    -您测试了多少块电路板?

    -这是新的应用设计还是现有的应用设计?  

    我建议在新设计中使用我们最新的双路转换器 TPS62442。 您将受益于我们最新器件的成本和性能。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
    请在下面的红色部分找到我的回复

    大多数原理图看起来都不错。
    好的、先生。

    但是、Vinc 上所需的额外滤波不清楚。 您对此引脚是否有任何滤波器?
    是的、我短接了 R25、测试中没有使用 RC 滤波器。

    其次、我找不到任何输入电容器。
    但实际上、在测试中、我在输入端保留了22uF 的两个并联电容器

    -您无需任何最小负载即可获得稳定的输出。
    好的、先生。

    -当器件行为异常时、您能否共享示波器图? 请包括两个电源轨的 Vin、Vout、SW 和 FB 引脚波形。
    我将很快分享这些波形。

    -每个电压轨的负载是多少?
    在测试中、我在1.2V 直流和3.3V 直流电上使用10欧姆电阻负载。

    您可以共享布局吗?
    请分享您的电子邮件 ID、我将通过电子邮件分享。

    -您测试了多少块电路板?
    两个板。

    -这是新的应用设计还是现有的应用设计?
    新的、但我们制造了10个 NO。

    我建议在新设计中使用我们最新的双路转换器 TPS62442。 您将受益于我们最新器件的成本和性能。
    我明白了、我将在 下一个版本中使用 TPS62442、但可帮助我解决当前问题。

    TPS62442此器件未供货。 我认为。

    此致、
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murthy、

    请发送至 febin.hameed@ti.com

    此致、

    Febin