This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840输出(RESET)引脚始终为低电平、并且似乎锁存了 VDD 引脚为高电平或低电平

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198337/tps3840-output-reset-pin-is-always-low-and-seems-latched-either-vdd-pin-is-high-or-low

您好、ESE 会员:

我们现在将 TPS3540DL 用于3.3V 电压监控器、但会遇到一些奇怪的症状:

根据 DS、输出引脚将在两种情况下置为有效(从高电平到低电平):  

   电压时的电压
   VDD 降至负电压阈值(V IT-)以下
 或者当手动复位(MR)被拉至低逻辑(V MR_L)时。

但在我的设计中、输出似乎始终为低电平、即 PIN2 (VDD)为高电平或低电平(我的#MR 引脚悬空)
您能提出可能的根本原因吗? 还是在原理图中避免了一些错误?

电源 Q10是一个 MOS AS 开关、它将 PIN2 VDD 拉至低电平以触发复位引脚为低电平脉冲、如果 Q10关闭、通常复位引脚应保持高电平、

   但我们的问题是复位引脚将始终为低电平。

谢谢、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您提出的问题、从原理图中可以看到您使用的是4.2V 阈值器件、使3.3V Vdd 低于 Vit、从而导致复位生效。

    您能否验证您的器件的完整器件型号。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Jesse

    感谢您的评论、我们实际上选择 了 TPS3840DL42、阈值电压为3V3、输出始终为低电平、在更改为 TPS3840DL20后、症状固定、输出正常(高电平)、非常感谢

    Steven