This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:设计审查

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198073/tps745-q1-design-review

器件型号:TPS745-Q1

您好:工程师

  在我们的项目,中,我们使用 TPS74501-Q1,,对于此芯片,我们对其“PG”PIN 有疑问。 在 TI 数据表,中、PG 的典型应用应上拉至 Vout、如图1,我们想知道是否可以上拉至其他电源轨、如 MCU 电源轨(图2)?我们不确定 PG 是否可以检测到输出状态(如果我们将 PG 连接到) 其他电源轨

  (__LW_AT__图片1)            (__LW_AT__图片2)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yepeng、

    PG 引脚是器件 PG 状态的输出。 它未感应其连接到的电源轨、而是将该电源轨用作开漏配置中的上拉电阻。 任何高电压轨都可用于上拉引脚。 它在内部感测误差放大器是否提供了92%的带隙电压。 因此、您的应用是完全可接受的、并且将在逻辑被内部感测时保持 PG 功能。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,

      感谢您的回复。