This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:禁用未使用的相位

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197382/tps536c7-disable-unused-phase

器件型号:TPS536C7

您好专家、

客户将 TPS536C7和 CSD95490用作单通道、12相配置。 在测试和返工过程中、它们会以某种方式损坏第十二相电感器路径、并想知道如何通过 GUI 更改为11相、以进行调试、从而使 PCB 仍然上电。

以下是客户执行的步骤、但没有输出。 您能否建议您正确执行此操作?

1.将开/关控制更改为只运行以先禁用控制器。

2.将相位配置从12相位到11相位并禁用 PWM12

3.打开控制器。

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  
    对我来说很好。 他们是否写入硬件并在之后存储到配置中?

    这也是假设电路板上的每个相位数与 GUI 上的相位数相协调。


    最棒的
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:
    这是 Alpha 的 HW RD、Andy。 我们已经确保写入硬件、并在更改配置后存储到配置。
    感谢、请帮助为其他调试解决方案提供 α 方面的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    今天是美国的假期、Ryan 明天将再次与您会面。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您是否说您不再能够获得任何输出?

    存储到 CONFIG 后、我将对器件循环通电、并将配置更改为 CONTROL 引脚、然后返回运行模式并将其打开。

    如果这不起作用、我会尝试仅启用10个相位、并查看它是否具有输出。

    最棒的

    Ryan