你(们)好
在采用 BQ79718-Q1的客户设计中、他们按照 安全手册测试了 SM_SLEEP_FAULT:睡眠模式故障音调。
它们 根据手册设置故障音调寄存器、但未显示预期的诊断结果。 此外、它们设置检测信号故障、诊断结果正确。
基本器件是 bq79600、与四个 BQ79718-Q1相连、采用环形架构。
它们使基础器件和堆栈器件处于睡眠模式、并在堆栈上设置 OVUV 故障。 他们发现基极器件的 nfault 引脚未下拉。
已连接波形。

断开菊花链、设置检测信号故障、然后发现基础器件的 nfault 引脚被拉低

如下所示的寄存器设置:
1.BQ79718 FAULT_MSK1= 0xE7u、FAULT_MSK2= 0xF3u;FAULT_RST1= 0xFFu、FAULT_RST2= 0xFFu
2.设置 BQ79718 DEV_CONF1 = 0x2FU、启用 FTONE_EN、NFAULT_EN、HB-EN
3.BQ79600 FAULT_MSK= 0xE7u;FAULT_RST= 0xFFu
4.设置 BQ79600 DEV_CONF1= 0x35u,DEV_CONF2= 0x11u; 然后设置 DEV_CONF2= 0x00u,FAULT_RST= 0xFFu
请帮 您检查。
谢谢
星号