This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718-Q1:BQ79718-Q1睡眠模式故障音调

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196817/bq79718-q1-bq79718-q1-sleep-mode-fault-tone

器件型号:BQ79718-Q1

你(们)好

在采用 BQ79718-Q1的客户设计中、他们按照  安全手册测试了 SM_SLEEP_FAULT:睡眠模式故障音调。

它们 根据手册设置故障音调寄存器、但未显示预期的诊断结果。 此外、它们设置检测信号故障、诊断结果正确。

基本器件是 bq79600、与四个 BQ79718-Q1相连、采用环形架构。

它们使基础器件和堆栈器件处于睡眠模式、并在堆栈上设置 OVUV 故障。 他们发现基极器件的 nfault 引脚未下拉。

已连接波形。

断开菊花链、设置检测信号故障、然后发现基础器件的 nfault 引脚被拉低

如下所示的寄存器设置:

              1.BQ79718 FAULT_MSK1= 0xE7u、FAULT_MSK2= 0xF3u;FAULT_RST1= 0xFFu、FAULT_RST2= 0xFFu
              2.设置 BQ79718 DEV_CONF1 = 0x2FU、启用 FTONE_EN、NFAULT_EN、HB-EN
              3.BQ79600 FAULT_MSK= 0xE7u;FAULT_RST= 0xFFu
               4.设置 BQ79600 DEV_CONF1= 0x35u,DEV_CONF2= 0x11u; 然后设置 DEV_CONF2= 0x00u,FAULT_RST= 0xFFu

请帮 您检查。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否发送客户的原理图、其中显示了所有4个堆栈器件和基本器件的环形架构?  

    此外、我注意到 INH 引脚在第一个波形中启动为高电平、然后传输为低电平。  当客户使用所有 4 个堆栈器件时、INH 引脚是否始终为高电平?  当客户断开菊花链连接且 NFAULT 引脚正确发出电压故障信号时、该引脚启动为低电平。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andria

    感谢您的回复。

      振铃架构。

    79600COMMH→COMML 79718 COMMH→COMML 79718 COMMH→COMML 79718 COMMH→COMML 79718 COMMH→ COMML79600

    INHpin 不会每次从高电平开始。 它从高电平开始、因为上一个故障在复位期间未被清除。

    当它们断开菊花链连接时 、INH 输出高电平、 NFAULT 输出低电平。

    但是、当堆栈器件设置 OVUV 故障时、不会发生相同的现象。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    感谢您澄清 INH 状态。

    如果可能、您可以发送客户的原理图吗?  我想 了解他们用于通信的确切连接。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria

    感谢您的回复。

    已附加通信原理图。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我建议客户将100pF 旁路电容器替换为220pF 电容器(C9、C10、C11、C12)。

    此外、如果级联中存在温度或电流故障、客户是否观察到 NFAULT 引脚下拉?  是否所有故障都无法识别、还是仅识别电压故障?

    最后、当客户将器件置于 OVUV 条件中时、718的 FAULT_SUMMARY 寄存器的值是多少?   FAULT_OVUV 标志是否已设置?

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria

    感谢你的帮助。  

    客户仅测试了电压故障、尚未测试温度故障、 电流故障检测718不支持。

    在激活模式下读取718的 FAULT_SUMMARY 寄存​​器、值为0x02、0x02、0x10。

    器件测试 UV 故障仅设置 FAULT_OVUV 标志、另 一个寄存器设置 FAULT_COMM 标志。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria

    客户测试 OT FUALT、 不更换电容器 C9、C10、C11、C12、nfault 引脚将下拉、而 INCH 将上拉。

    他们再次重新测试了 UV 故障。

    当器件处于睡眠模式时、它们将电源电压更改为20V (欠压阈值为1200mV、18个通道)、将堆叠器件设置为欠压。 nfAULT 引脚将被下拉、而 INCH 将被上拉。

    当器件处于睡眠模式时、它们断开某些通道的采样电阻以产生欠压故障(通过切换 EVM 板上的电阻梯形开关)、并且 nfault 引脚不会下拉、也不会上拉 INCH。 为什么?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    为确保我的回答正确:

    • 客户发现、OVUV 保护确实会将 NFAULT 引脚拉低、INH p[IN 确实变为高电平、并且 FAULT_SUMMARY 寄存器中记录了一个标志、但这仅在客户降低所有电池上的电压时发生。  
    • 如果客户尝试通过切换电阻梯开关来创建 OVUV 故障、则 NFAULT 引脚不会拉低、INH 不会变为高电平、并且 FAULT_SUMMARY 寄存器中没有标志。
    • OT 条件 会导致 NFAULT 引脚被拉低、INH 变为高电平。

    如果是这种情况、则让客户现在通过改变电源电压来继续测试 OVUV 故障。  

    我将在下一篇文章中详细介绍改变电阻梯开关改变 OVUV 检测的原因、并对此主题做出响应。

    最棒的

    Andria