This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:欠压/欠压功能、通信 IC 将 LLC 次级侧和系统侧连接起来。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199228/ucc256404-brown-in-out-function-and-the-communication-ic-connect-llc-second-side-and-system-side

器件型号:UCC256404

大家好、

我的客户在这里有两个问题。

 UCC256404是否具有 欠压/欠压功能? 如果是、如何实现它? 如果没有、我们是否有其他可以推荐的解决方案?  

2.我们是否有通信 IC 可以连接 LLC 次级侧和系统侧? 如果是、 您是否会向我推荐器件型号? 并提供路线图和文档。  我将非常乐于在将来推广我们的解决方案。 谢谢!   

BR、

Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    始终感谢您的支持。

    另一个问题:

    3.  UCC256404在 HV 引脚上是否具有欠压输入/输出功能? 换句话说、 我们在交流侧是否具有该函数? 如果是、如何实现它?  

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    UCC25640x 具有欠压输入/输出功能。 此功能通过 BLK 引脚实现。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第30页。

    2.你能否详细阐述你的第二个问题。 您想要传达哪些信息?  您正在寻找具有数字内核的控制器? 如果是、您需要创建一个包含某些器件型号的新线程、以便将其分配给相应的组。

    3. 使用  LLC 直流输入电压实现棕色输入/输出功能。 HV 引脚用于控制 器启动和 x 电容器放电。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    我 将与客户核实第二个问题。 感谢您的回复。

    BR、

    Jimmy