大家好、
我的客户在这里有两个问题。
UCC256404是否具有 欠压/欠压功能? 如果是、如何实现它? 如果没有、我们是否有其他可以推荐的解决方案?
2.我们是否有通信 IC 可以连接 LLC 次级侧和系统侧? 如果是、 您是否会向我推荐器件型号? 并提供路线图和文档。 我将非常乐于在将来推广我们的解决方案。 谢谢!
BR、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
UCC25640x 具有欠压输入/输出功能。 此功能通过 BLK 引脚实现。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第30页。
2.你能否详细阐述你的第二个问题。 您想要传达哪些信息? 您正在寻找具有数字内核的控制器? 如果是、您需要创建一个包含某些器件型号的新线程、以便将其分配给相应的组。
3. 使用 LLC 直流输入电压实现棕色输入/输出功能。 HV 引脚用于控制 器启动和 x 电容器放电。
此致
曼尼甘塔 P