This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:LP5018可以#39;t 在执行功率干扰测试后发出亮度数据

Guru**** 2663585 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199522/lp5018-lp5018-can-t-issue-the-brightness-data-after-doing-power-disturbance-test

器件型号:LP5018

大家好、

如标题所示、我们在进行功率干扰测试时遇到了一个问题。  

测试后的行为是我们可以读取 LP5018地址、也可以写入。 但是、当我尝试写入亮度数据时、器件无法正常工作。 但是、如果我们通过 I2C 复位 LP5018。 器件可以更改为正常。

那么、我的问题是、我们是否有寄存器可以指示该问题? 当前瓶颈是我们无法知道 LP5018处于异常状态。  

电源 我们尝试为 LP5018 Vcc 提供独立电源、但没有用处。


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、LP5018没有寄存器来指示问题。

    我想知道测试条件是什么、LP5018是否在测试期间工作并点亮 LED?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    是的、但我们无法控制它。 但我们仍然可以读取其器件 ID 并执行读取/写入操作。 (当我们发出命令时、LED 无法按照我们的命令执行操作)

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    那么、您能否读取亮度寄存器来查看该值。

    请向我提供测试条件。

    谢谢!