请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5018 大家好、
如标题所示、我们在进行功率干扰测试时遇到了一个问题。
测试后的行为是我们可以读取 LP5018地址、也可以写入。 但是、当我尝试写入亮度数据时、器件无法正常工作。 但是、如果我们通过 I2C 复位 LP5018。 器件可以更改为正常。
那么、我的问题是、我们是否有寄存器可以指示该问题? 当前瓶颈是我们无法知道 LP5018处于异常状态。
电源 我们尝试为 LP5018 Vcc 提供独立电源、但没有用处。
此致、
罗伊