This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:分流调光时的输出电压尖峰

Guru**** 2508725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198203/tps92515hv-output-voltage-spike-when-shunt-dimming

器件型号:TPS92515HV

大家好、我在数据表中看到的分流调光配置有问题。 电路如下所示:

其余部分与数据表中的内容完全相同。 参数:

  • 电源电压:48V
  • 所需电流:1.3A
  • LED 正向电压:43V
  • 所选电感器:15uH

基本上电路正常工作、唯一的问题是分流器断开时输出端的高电压尖峰、有时会达到100V:

 

原因可能是阻抗从短路到 LED 负载快速变化。 我们尝试使用 TVS、但它太慢、尖峰仍然接近晶体管限值。 缓冲器电路改善了电压振铃、但未显著降低过压。

也许您还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grzegorz

    我是否可以知道此处的 TPS92515HV 应用?  

    您是否会介意分享总体原理图?

    LED 和 LED 驱动器是否位于同一电路板上、或者是否存在连接 LED 驱动器板和 LED 板的电缆之类的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    这里的应用是驱动高功率 LED。 调光是通过分流 MOSFET 实现的。 PWM 频率为20kHz。

    假设原理图的其余部分与数据表中的完全相同、PWM 信号为高电平、IADJ 断开。  

    对于接线、LED 通过两根10cm 导线连接、一根导线连接到阴极、另一根导线连接到阳极。 每个导线电感估计为100nH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

     由于原理图与数据表中的原理图完全相同、因此下面的参数值是多少?

    振荡频率是多少? 您是否尝试缩短了布线长度?