This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SoC 估算问题。

Guru**** 2564220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186427/bq40z80-soc-estimation-problem

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

尊敬的德州仪器公司:

在  使用  BAK N18650CP 电池的6S1P BMS 设计中、BQz80中的 SoC 估算存在小问题。 在充电模式下 、我 认为 SoC (RSOC)估算值看起来非常好。 此参数的值在所有时间范围内从0%计算为100%。 但在放电模式下、该参数  大约30%的水平上是不连续的。 BQ40z80报告 说 RSOC 为0%、但放电过程继续进行、没有任何问题。 请参见下面的图片。 我不知道 这种行为的原因是什么。 您能检查一下吗? 在 附件中、您 可以从  测量中找到 bqStudio 日志。 一般来说、我的问题是为什么 BQ40z80在    2.5A 负载下的连续放电过程中以30%的速度停止线性 RSOC 计算?

感谢您的支持。  

Regars、

Kamil Leśkiewicz í a

///-------------------------------------- //

e2e.ti.com/.../BQ40z80_5F00_6S1P_5F00_BAKN18650CP_5F00_CHG_5F00_DCHG_5F00_profile.xlsxe2e.ti.com/.../BQ40z80_5F00_6S1P_5F00_CHG_5F00_raw_5F00_data.xlsxe2e.ti.com/.../BQ40z80_5F00_6S1P_5F00_DCHG_5F00_raw_5F00_data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kamil、

    您能否将.gg 文件与配置信息共享?

    您是否还能够完成学习周期并使用 GPCCHEM 工具查找匹配的化学 ID? 这是进行阻抗跟踪监测以准确报告 RSOC 的要求。

    如果您已配置所有内容并完成学习周期、则 RSOC 下降的一些原因是使用了负载选择设置、电阻表不正确、CHEM ID 匹配错误。 gg 文件将有助于阐明使用的设置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们对电池进行了一些充电/放电周期。 现在、我看到一切都好了。 RSOC 始终处于估算状态、不会发生任何跳转。 请参阅下面的图片。 在首次充电/放电后、我们已从大约25%的电平跳至0% RSOC。 在第二次充电/放电后、我们已从大约15%的电平跳至0% RSOC。 第三个周期后、线性估算高达0%、这是一个很好的消息。 因此、我认为 BQ40z80需要一些充电和放电周期、以正确地估算 RSOC。 您对此有何看法?

    我在私人按摩中向您发送了.gg 文件。 您是否看到了此文件? 我正在等待您的反馈。

    此致、
    Kamil Leśkiewicz í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kamil、

    我在日志中看到 LStatus 为14、这意味着您已完成学习。 由于监测计优化了 Ra 和 Qmax 数据、因此周期越多、监测计的性能就越好。 另一个重要因素是确保有效的充电终止(VCT)在充满电时立即发生。 您的数据看起来很好。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、


    在我的应用中、BQ40z80将睡眠电流设置为10mA。 因此、当放电电流降至10mA 以下时、BQ40z80会在延迟4分钟后进入睡眠模式。 在下一步中、BQ40z80在1分钟后进入关断状态。 放电结束时也会出现类似的情况。 电池将放电至0%、FET 将关闭、BQ40z80将在5分钟后进入关断状态。 因此、我的问题是正确读取有效充电终止的时间。 VCT 的读取在放电结束后立即完成、或者当 BQ 处于关断模式时、这可能会在晚些时候发生?
    我之所以提出这一问题、是因为在我的应用中、BQ40z80大部分时间都处于关断模式、以实现低电流消耗。 当用户想要使用电池时、必须按下 Waku-Up 按钮。

    此致、

    Kamil Leśkiewicz í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kamil、

    通常、我不建议在正常使用期间将监测计保持在关断模式、只有当监测计从关断状态唤醒后需要长时间存储时、监测计才需要重新计算、因为 RAM 中的所有内容都丢失了。

    VCT 是在充电期间(有效充电终止)完成的、当确切发生时、您应该能够在 TRM 中找到更多详细信息。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的支持。 我认为我们可以关闭这个线程。

    关断模式。 我想我将来会提出一个新的问题。

    此致、
    Kamil Leśkiewicz í a