主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM
尊敬的德州仪器公司:
在 使用 BAK N18650CP 电池的6S1P BMS 设计中、BQz80中的 SoC 估算存在小问题。 在充电模式下 、我 认为 SoC (RSOC)估算值看起来非常好。 此参数的值在所有时间范围内从0%计算为100%。 但在放电模式下、该参数 在 大约30%的水平上是不连续的。 BQ40z80报告 说 RSOC 为0%、但放电过程继续进行、没有任何问题。 请参见下面的图片。 我不知道 这种行为的原因是什么。 您能检查一下吗? 在 附件中、您 可以从 测量中找到 bqStudio 日志。 一般来说、我的问题是为什么 BQ40z80在 2.5A 负载下的连续放电过程中以30%的速度停止线性 RSOC 计算?
感谢您的支持。
Regars、
Kamil Leśkiewicz í a
///-------------------------------------- //
e2e.ti.com/.../BQ40z80_5F00_6S1P_5F00_BAKN18650CP_5F00_CHG_5F00_DCHG_5F00_profile.xlsxe2e.ti.com/.../BQ40z80_5F00_6S1P_5F00_CHG_5F00_raw_5F00_data.xlsxe2e.ti.com/.../BQ40z80_5F00_6S1P_5F00_DCHG_5F00_raw_5F00_data.xlsx