This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5020:为 REF5020选择电容器

Guru**** 1461500 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197878/ref5020-choosing-capacitors-for-ref5020

器件型号:REF5020

您好、先生、

我对使用 REF5020选择电容器以实现非常稳定的电压基准有点困惑。

让我们看看下图

正如我在 REF50XX 数据表中所读出的、输出电容器(图10.1中的47uF 电容器)必须是低 ESR 1、与该电容器串联的总电阻值应介于1欧姆至1.5欧姆之间。

电路中还有一些电容器、那么这些电容器(Vin 引脚上的输入电容器、10uF 输出电容器和 TRIM/NR 引脚上的1uF 电容器)是否有类似的要求?

我认为47uF 输出电容器的最佳选择是与1欧姆电阻器串联的超低 ESR 钽电容器。 但我不知道其他的情况。 我是对的吗?

我能否将一些.1uF NPO 电容器与输出并联以消除高频尖峰?

我正在寻求您的帮助。

谢谢、此致、

Tuan Tran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请遵循数据表第12节(第21页)布局指南中的建议。 输出电容器的 ESR 应高达1.5欧姆。 您可以选择具有1欧姆串联电阻的超低 ESR 电容器、这将满足要求。  您应该在 NR 引脚电容器上放置超低浸金电容器。 NR 引脚电容器上的任何泄漏都会导致输出偏移。  

    输入电容器是电源衰减、 它将使电源稳定以应对任何瞬态/噪声。 您可以根据电源噪声和稳定性要求在输入端选择任何电容器。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailoky、

    第12.1节中的最后一句话说、可以添加一个1uF 高频电容器与输出引脚和接地并联、我不确定是否可以在此输出端放置 ESR 约为4或5欧姆的钽电容器、 或者、我应该选择一个与1欧姆电阻器串联的低 ESR 电容器?

    很抱歉,我仍然有一些误解,希望你能多解释一下。

    此致、

    Tuan Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tran  

    ESR 要求为1欧姆至1.5欧姆。 请使用串联的1 Ω 电阻器选择超低 ESR 电容器。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tran  

    如果您有任何疑问、请告诉我?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailoky、

    感谢你的帮助。
    我将使用您的信息更新我的设计。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya Rai、

    我刚刚组装了以下电路

    输入电压(VDD)为稳定的+5V

    C5是钽电容器

    C6是一个 MLCC NP0电容器

    C8是一个超低 ESR 钽电容器

    没有安装 C7、因为我没有按照您的建议购买任何低泄漏电容器

    PCB 布局类似于数据表中的图12.1

    输出电流接近0mA (我猜很小)

    一切似乎都正常、但输出电压仅为1850mV、而不是应该的2048mV、并且在我通过示波器观察时非常稳定。

    我有没有做错了?

    希望您能帮我解决这个问题。

    谢谢、此致、  

    Tuan Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对我来说很好。 您可以为 C7使用钽或聚合物电容器。  祝您设计顺利。  

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Trailokya、

    1850mV 的输出电压是否正常? 在我看来、它应该是2048mV+/-15mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tran Tun

    输出应接近2.048V。  您能否检查示波器上的输出并查看其是否在振荡?

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Trailokya、

    REF5020的输出电压非常稳定、在示波器上观察时不会出现任何尖峰。
    在我2周前的最后一个电路中、REF5020的输出电压仅为1970 mV 且干净、我认为原因是  引脚 Trim/NR 处连接了高 DCL 钽电容器。  因此、在该电路中、我将该引脚保持未连接状态、但输出电压仍然很低。

    我通过 Fluke 179 DMM 和 TBS1202C Tektronix 示波器测量了输出电压。

    我在这里包括我从中国供应商处购买的 REF5020的图片。

    此致、

    Tuan Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    原理图对我来说是可以的。 不稳定的 ESR 可能会导致输出振荡、从而影响直流测量。  您会看到干净的输出  、这意味着输出电容器是稳定的。  

    如果您将 NR/Trim 引脚保持悬空、则不应出现任何压降。  

    此致

    Trailokya