您好、先生、
我对使用 REF5020选择电容器以实现非常稳定的电压基准有点困惑。
让我们看看下图
正如我在 REF50XX 数据表中所读出的、输出电容器(图10.1中的47uF 电容器)必须是低 ESR 1、与该电容器串联的总电阻值应介于1欧姆至1.5欧姆之间。
电路中还有一些电容器、那么这些电容器(Vin 引脚上的输入电容器、10uF 输出电容器和 TRIM/NR 引脚上的1uF 电容器)是否有类似的要求?
我认为47uF 输出电容器的最佳选择是与1欧姆电阻器串联的超低 ESR 钽电容器。 但我不知道其他的情况。 我是对的吗?
我能否将一些.1uF NPO 电容器与输出并联以消除高频尖峰?
我正在寻求您的帮助。
谢谢、此致、
Tuan Tran。