This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:效率问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198219/lmq66430-efficiency-questions

器件型号:LMQ66430

您好!

我想检查是否降低开关频率有助于在 PFM 模式下提高效率?

当2.2MHz 降至800kHz 时、我使用 webench 仿真显示出3-5%的改进。

但我调节 EVM 设计并测量实际效率没有任何帮助。

似乎没有帮助、因为它不处于 PWM 模式?

或者我错过了什么?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    是在 PFM 模式下配置的 EVM。  将器件置于此模式有助于提高效率。

    '在引脚1和2之间连接一根跳线可将 IC 运行设置为 PFM (脉冲频率调制)模式、从而在轻负载下实现更高的效率。'

    如果您已经这么做、负载是否连接到输出?  您的负载电流设置为什么?  如果这不能解决您的问题、请随意重新打开主题。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经使用 LMQ66430 EVM 板更改了一些适用于客户应用的设计。 但似乎无法达到90%的目标效率

    将 IC 更改为 LMQ66430R5RXBR、Rt = 39.2k (400kHz)、L1 = 10uH、Rfbt = 34.8k、 Rfbb = 10k。

    测量效率~= 86.7%、(输入电压= 20.27V、输入电流= 7.46mA、输出电压= 4.48V、输出电流= 29.23mA)

     e2e.ti.com/.../LMQ66430-400khz.pdf

    2.将 IC 更改为 LMQ664330R5RXBR、Rt = 19.6k (800kHz)、L1 = 3.3uH、Rfbt = 34.8k、 Rfbb = 10k。

    测量效率~= 86.5%、(输入电压= 20.27V、输入电流= 7.3mA、输出电压= 4.48V、输出电流= 28.6mA)

    e2e.ti.com/.../LMQ66430-800khz.pdf

    改变开关频率似乎无法提高效率、因为两者都处于 PFM 模式?

    但是、请参阅数据表类似的条件应实现~90%的效率。

    我错过了什么吗? 或者、您是否在硬质 EVM 上使用过有助于检查效率是否相同的器件?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我将您的问题提交给合适的应用支持部门。  有人会审查您的问题并回复您。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、  

    数据表中的图9-4是在 LMQ66430R5R 在5V 输出电压(固定)下运行时获得的、其中 RFBT= 0 Ω 且 RFBB = DNP。  

    您测量的不同效率可能是由于您在可调输出电压配置中使用该器件所致。 在可调输出电压配置下运行的效率往往低于固定输出电压配置、因为泄漏电流流经反馈电阻器接地、并且内部 LDO 由 VIN 供电、而不是由输出电压供电、这会导致出现这种情况 损耗更大。

    我怀疑、如果您将电路板重新配置为:

    RT = 39.2k (400kHz)、L1 = 10uH、Rfbt = 0、 Rfbb =不填充。

    希望这有助于解决您的问题。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    请参阅下面的 EVM 设置、我使用 了 LMQ66430R5R、但当我设置 RFBT= 0欧姆且 RFBB = DNP、RINJ=0欧姆时、

    似乎没有输出电压、您是否可以帮助我查看 EVM 设置?

    我发现 SW 引脚有一些脉冲看起来仍然有效、但 Vout 始终= 0V。

    你有什么想法吗? 我还尝试了 CFF= DNP 或 CFF= 10p、似乎没有什么不同。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您描述的设置声音可以接受。  

    在焊接时 VOUT 是否可能会短接至 GND?  

    您能否探测 Vcc 测试点并确认测量的电压电平?  

    提供的示波器图片显示了140kHz 时的开关频率。 是这样吗? 如果 RT=20kOhm、开关频率应接近800kHz。  

    此致、

    Harrison Overrurf