This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:仅灌电流器件-只有一条 CC 线路。

Guru**** 2613345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197877/tps25750-sink-only-device---only-one-cc-line

器件型号:TPS25750

您好-  

我们的应用在具有直接端接 USB-C 电缆的电路板上有 TPS25750。  USB-C 电缆的另一端是标准 USB-C 连接器。

我们只有一根 CC 线从电缆末端的 USB-C 连接器连接到电路板端接。  这样、我们的电缆不是带有电子标记的"供电"电缆、因此我们没有 VCONN。

这个单 CC 线应该连接到 TPS5720的 CC1或 CC2线吗?  应使用 TPS25750的另一个引脚执行什么操作? 保持悬空?

谢谢!

Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 美国今天的假日、我们明天回来上班时会回来接您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    使用1 CC 线将不起作用、因为您将无法确定方向、因此只有一个方向可用于此设置。 如果您仅查找灌电流、我建议使用 ADCINx 值来设置默认配置、或仅将配置加载到 EEPROM 上的灌电流。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我关注、但我认为可能会有一些困惑。  

    这张图片显示了我们的配置。  我们应用中的电缆直接焊接到安装 TPS25750的电路板上。 方向检测将在我们器件所连接的 USB PD 电源的插座上完成。 我们应用中的 USB-C 电缆只有一根 CC 线。

    在该配置中、由于方向检测在电源侧完成、我将使 CC2保持悬空、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    我想我在这里关注。 根据 Type-C 规范所需的功率、我建议通过电阻器将 CC2接地。

    您还需要将 TPS25750配置为协商高电压、以自动启用灌电流路径、从而使其正常工作。  

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是一种实现该目的的方法。 似乎合理。

    我的应用在 I2Cm 上有一个 I2C EEPROM、因此我计划从此处加载应用二进制文件、并将两条 ADC 线路都连接到 GND。  当我使用常规 USB-C 电缆测试 TPS25750时、这种方法就可以正常工作、但现在我正在使用此特殊电缆组件、我将不再使用第二条 CC 线路。 我仍将使用 I2C EEPROM 来加载具有更高功率 PDO 协议的灌电流配置。

    这有道理吗?  

    听起来我仍然会将 CC2保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    我相信我现在理解了。 您可以将 CC2保持悬空、从而遇到检测方向和 CC 线路通信的问题。 我不建议这样做。

    非常尊重、

    Brandon Beader