您好-
我们的应用在具有直接端接 USB-C 电缆的电路板上有 TPS25750。 USB-C 电缆的另一端是标准 USB-C 连接器。
我们只有一根 CC 线从电缆末端的 USB-C 连接器连接到电路板端接。 这样、我们的电缆不是带有电子标记的"供电"电缆、因此我们没有 VCONN。
这个单 CC 线应该连接到 TPS5720的 CC1或 CC2线吗? 应使用 TPS25750的另一个引脚执行什么操作? 保持悬空?
谢谢!
Shane
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好-
我们的应用在具有直接端接 USB-C 电缆的电路板上有 TPS25750。 USB-C 电缆的另一端是标准 USB-C 连接器。
我们只有一根 CC 线从电缆末端的 USB-C 连接器连接到电路板端接。 这样、我们的电缆不是带有电子标记的"供电"电缆、因此我们没有 VCONN。
这个单 CC 线应该连接到 TPS5720的 CC1或 CC2线吗? 应使用 TPS25750的另一个引脚执行什么操作? 保持悬空?
谢谢!
Shane
好的、这是一种实现该目的的方法。 似乎合理。
我的应用在 I2Cm 上有一个 I2C EEPROM、因此我计划从此处加载应用二进制文件、并将两条 ADC 线路都连接到 GND。 当我使用常规 USB-C 电缆测试 TPS25750时、这种方法就可以正常工作、但现在我正在使用此特殊电缆组件、我将不再使用第二条 CC 线路。 我仍将使用 I2C EEPROM 来加载具有更高功率 PDO 协议的灌电流配置。
这有道理吗?
听起来我仍然会将 CC2保持悬空?