This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:VREG5

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199484/tps56c215-vreg5

器件型号:TPS56C215

你(们)好

如果 TPS56C215上的 VIN=5V、VREG5引脚如何产生4.7V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    VREG5是内部4.7V LDO 的输出。

    即使输入电压为4.71V、它也能支持4.7V 电压。

    如果 Vin 低于4.7V、VREG5将随 Vin 减小、直到 UVLO 阈值。

    Athos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos

    明白了,谢谢